结果:找到"物联网 串口屏",相关内容813条
  • 启明云端2.8寸串口屏在充电桩的应用
  • 行业概述随着新能源战略的部署和实施,电动汽车必将走进千家万户。充电桩应用也将大规模的安装至公共楼宇、商场、公共停车场及居民小区停车场或充电站内。从充电桩形态来看,有大的一体柜机,也有小型装于墙面的壁挂机,无论哪种形态,充电桩串口屏应用逐步成为标配,因为通过串口屏可以显示充电量、费用、充电时间等数据,友好的HMI人机界面能实现充电桩的简便使用。目前充电桩串口屏大多采用7寸、10.1寸居多,当前行业市场竞争激烈,竞争机制使成本控制成为焦点。为此启明云端特推出基于乐鑫ESP32-C3的高性价比的低成本小尺寸串口屏方案:如1.54寸、2.0寸、2.4寸、2.8寸,为充电桩特别是小型可移动式充电桩应用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-17 15:00:00
  • 启明云端3.5寸串口屏在充电桩的应用
  • 行业概述随着新能源战略的部署和实施,电动汽车必将走进千家万户。充电桩应用也将大规模的安装至公共楼宇、商场、公共停车场及居民小区停车场或充电站内。从充电桩形态来看,有大的一体柜机,也有小型装于墙面的壁挂机,无论哪种形态,充电桩串口屏应用逐步成为标配,因为通过串口屏可以显示充电量、费用、充电时间等数据,友好的HMI人机界面能实现充电桩的简便使用。目前充电桩串口屏大多采用7寸、10.1寸居多,当前行业市场竞争激烈,竞争机制使成本控制成为焦点。为此启明云端特推出基于乐鑫ESP32-C3的高性价比的低成本小尺寸串口屏方案:如1.54寸、2.0寸、2.4寸、2.8寸,为充电桩特别是小型可移动式充电桩应用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-16 17:59:00
  • 应用启明云端sigmastarSSD201/SSD202D核心板时,怎么解决ISP烧录uboot遇...
  • 有不少开发小伙伴使用SSD201/SSD202D核心板时,在ISP烧录uboot一般遇到最多的问题:怎么都连不上,操作步骤是让boot进debug模式,重新烧录boot时,烧录到IPL.Bin时提示fail,一直都fail,断电重启后就一直连不上了。遇到以上问题,应该如何解决呢?1、当操作核心板时遇到以上问题,不要慌,解决起来很简单:ISP烧录uboot遇到问题检查以下事项无法连接设备(connectfail):1、是否购买了我们的烧录器(debugTool)。2、是否安装ISP工具的驱动。3、PC是否能正常识别到烧录工具。无法识别flash:1、是否在uboot模式下输入debug,否则会...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-15 16:10:00
  • 7寸串口屏在小型自动售货机上的应用
  • 根据不完全统计分析,我国的小型自动售货机由于运行成本低,购买方便等优点,广受顾客及店家的青睐,领域前景和销售市场都很广阔。近几年来,我国自助售货机拥有量都显示超过30%的快速增长趋势。2021年,我国小型自助售货机的拥有量比上年增长56.2%,拥有量达到50.5万部。但目前小型售货机的功能普遍单一,只有购买功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于SigmaStarSSD202D7寸串口屏的高性价比小型售货机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图的小型自动售货机,就应用了启明云端7寸的彩屏方案。性价比高,可播放广告视频,图...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-12 10:25:00
  • 带你了解3.5寸串口屏在燃气灶上的应用
  • 根据2021年家电市场分析报告,在中国小家电行业中,厨卫小家电销售额占比最大,达到76.2%。而历经多年发展的中国燃气灶行业,已迈入存量博弈阶段,调整转型与技术创新升级成为新常态。据最新数据显示,70%以上消费者在选购燃气灶时首选大火力,它是消费者买燃气灶具的首要指标。但目前在燃气灶具行业中,一直存在着火力与热效无法兼顾的痛点,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫3.5寸串口屏的高性价比燃气灶应用方案。拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件。当然,智能彩屏则是不可或缺的品类。下图的智能燃气灶,不仅可以双边定时熄火,还能188分钟左右独立,定时调节,轻松应对各种烹饪火力。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-10 10:27:00
  • 启明云端分享|86盒串口屏烧录教程
  • 提示:启明云端从2013年起就作为Espressif(乐鑫科技)大中华区合作伙伴,我们不仅用心整理了你在开发过程中可能会遇到的问题以及快速上手的简明教程。同时也用心推出了基于乐鑫的相关应用方案!希望你能第一时间了解并快速用上好的方案和产品!86盒烧录教程启明云端推出的基于ESP32-S2的86盒当你收到86盒后,第一时间点亮看效果,DEMO看完,肯定会想着自己进行二次开发了!开发可以上我们8ms(8ms.xyz)平台通过图行拖拽、积木方式快速完成开发!今天小明主要为大家讲解开发完成后,如何烧录到设备里面。#一、接线说明烧录器可以选择ESP-T01#二、烧录工具配置1、选择芯片型号配置#三、如...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-08 17:55:00
  • 启明云端分享|ESP32-C3智能网关应用方案
  • 方案介绍IOT智能网关介绍IOT智能网关一般是充当物联网和互联网之间的桥梁,网关通过蓝牙广播或者连接蓝牙设备获取到蓝牙数据后通过自带的wifi或者网线上传云服务器。用户通过APP或者小程序对接云服务器远程对设备进行状态查看和管理。传统网关传统网关采用蓝牙芯片+带网络功能的主控方案较多。但由于芯片短缺以及多方案的开发联调,传统的蓝牙网关面临业务逻辑复杂开发周期长,硬件成本高的问题。启明云端网关方案启明云端推出的基于乐鑫ESP32-C3的智能网关方案,集成2.4Wi-Fi和支持长距离的Bluetooth5(LE)的ESP32-C3芯片和一块主板构成,通过8msAPP,用户可实现设备添加、设备重置...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 18:04:00
  • 启明云端0.96寸彩屏在智能手环上的应用
  • 前几天很惊喜收到朋友给我寄来的一个爱心盲盒。迫不及待拆开一看,原来是一个小米智能手环。不仅可以24h小时检测心率,离线支付,防水,还有30种运动模式,可以续航14天。这个智能手环小巧玲珑,之所以功能如此强大,是因为它用ESP32-C3做主控,支持WIFI\蓝牙。接下来小明向大家介绍一下ESP32-C3。ESP32-C3是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载RISC-V32位单核处理器,支持2.4GHzWi-Fi和BluetoothLE5.0,为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3对Wi-Fi和BluetoothLE5.0的双重支持降低了...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-02 17:40:00
  • 启明云端1.54寸彩屏在按摩椅上的应用
  • 根据中商产业研究院发布的《中国家电行业市场前景研究报告》,2021年我国居民生活条件日益改善。随着消费者对健康生活、健康饮食、便捷生活的需求明显增加,满足便捷、功能、颜值、智能等多元素叠加的创新小家电陆续推出。此外,小家电创新在原有的功能性需求上纵向深入,逐步发展为对高端、智能与健康的多样化、个性化满足,为产品创新注入强大的推动力。下图是某品牌的按摩椅,应用了启明云端1.54寸的彩屏方案。全身气囊覆盖式按摩,有20大养生按摩程序,还可以边按摩边听音乐。按摩椅上的彩屏智能触控,一键操作,简单方便。接下来小明为大家介绍一下用启明云端方案做的1.54寸串口屏。近日由启明云端基于乐鑫ESP32-S2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-28 17:51:00
  • 尝鲜!内窥镜方案抢先看!
  • 方案介绍内窥镜,是集中了传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器,可用于医学检测,安全检测,反恐等方面。目前内窥镜在工业领域内具有独特的优势,它可以把人们的视距延长,并且能任意改变视线方向,准确的观察物体内表面的真实状况,这是其他检测仪器无法取代的。目前内窥镜在工业上方案成本偏高,普及应用慢。为此,启明云端推出了基于乐鑫ESP32-S2芯片的高性价比内窥镜方案。内窥镜方案系统图启明云端推出的内窥镜方案和市面上的传统方案相比有什么优势?1、价格便宜,性价比高!2.只需一颗芯搞定。相比由主控+WIFI芯片才能完成的传统方案,启明云端推出的新型内窥镜方案,只需一颗芯片...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-27 10:42:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: